This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:DAC161S997

Guru**** 2610575 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667154/dac161s997-dac161s997

部件号:DAC161S997

尊敬的先生

我正在 HART变送器电路中使用dac161s997。 电路 的装配如数据表中的图22所示。  电路在+25至+85摄氏度之间工作正常。  但是当我达到-30摄氏度时,我在电流回路中有一个误差。 我正在 提供+24 V直流电源。  

你知道我的设计会发生什么了。低于25摄氏度和-30摄氏度的电流回路结果。

温度 25摄氏度 温度 -30摄氏度
电流   基本电压(V) 输出电压至接地(V) 电流   基本电压(V) 输出电压至GND (V)
           
4000 0695 -0171 3999 0796 -0170
8000 0796 -0343 7988 0890 -0340
1.2万 0878 -0515 1.1908万 0968 -0507
1.6万 0957 -0687 1.585万 1045 -0674
2万 1034 0859 1.9627万 1116 -0835

此致  

Edson Emboaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edson:

    感谢E2E论坛。 我对您的设计和测试有几个问题吗?

    • 您是否在-30C和25C之间的温度下进行了测试? 在-30C和25C之间的温度下,您能否提供相同的值?
    • 在85C时您看到多少错误? 您能否同时提供这些数据?
    • 您是否测试过几块主板并看到相同的错误?
    • 数据表中的图22不包括为VA或VD供电的LDO。 我假设您正在使用LDO降低24 Vdc电压,因为这些引脚的最大电压为6V。 这是否正确?
    • 您能否分享完整的原理图,以便我更好地了解您的设计?

    谢谢!

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garret,

    我正在向您发送随附的文件,其中包含输入原理图和其他温度下的电流错误

    关于您的问题:

    -文件中的其他温度

    - 最大电流误差,以量程的+85 0119 为中心

    我只测试了一个板,我将组装另一个板。

    -我正在使用LDO MIC533,请参阅随附的示意图

    -随附原理图

    温度25摄氏度   温度-30摄氏度
    电流 基本电压(V) 输出至接地电压(V)                     当前错误% 电流 基本电压(V) 输出至接地电压(V)                  当前错误%
                   
    4000 0695 -0171 0 3999 0796 -0170 0000
    8000 0796 -0343 0 7988 0890 -0340 0075
    1.2万 0878 -0515 0 1.1908万 0968 -0507 0575
    1.6万 0957 -0687 0 1.585万 1045 -0674 0938
    2万 1034 0859 0 1.9627万 1116 -0835 2330
    温度- 25摄氏度   温度+85摄氏度  
    电流 基本电压(V) 输出至接地电压(V)           当前错误% 电流 基本电压(V) 输出至接地电压(V)             当前错误%
                   
    4001     0006 4002     0125
    7990     -00625 8004     0025
    1.1914万     -05375 1.2009万     0056
    1.5855万     -0906 1.6013万     0081
    1.9637万     -2,27. 2.0019万     0119
    温度0摄氏度  
    电流 基本电压(V) 输出至接地电压(V)              当前错误%
           
    4000     0
    7996     -0025
    1.1993万     -0043
    1.5993万     -0043
    1.9993万     -0043

    我将错误表和原理图放在这里,因为我不知道如何插入文件

    此致

    Edson Emboaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edson:

    感谢您提供额外数据。 我认为您的示意图未正确附在您的帖子上。 是否可以再次尝试附加它?

    另外,您能否提供有关您在设置中使用的回路电压和负载的信息?

    谢谢!
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ie2e.ti.com/.../DA_5F00_TEXAS_5F00_S01.PDF

    我再次插入示意图。 查看是否重新ID。 我组装了另一块板,下周将进行测试。  我使用 24V直流系列中的250R与发射器通信,在任何温度下通信都正常,只是输出电流有问题。

    此致

    Edson Emboaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edson:

    通过查看原理图,我没有看到任何异常情况,会导致在-30C时出现此大错误。 您能否描述您当前的测量设置? 您是否使用DMM测量电流或感应负载电阻器处的电压? 我假设您的测量设备保持在室温条件下,而现场发射器经过温度测试? 这是否正确?

    此设备的数据表未指定最大/最小TUE或增益误差。 典型的规格不是跨温度,而是数据表中所述的25C温度。 因此,无法保证此设备的温度过高错误量。 请告诉我测试另一个主板的结果,我们可以尝试确定错误是由设备,电路设计还是测量引起的。

    谢谢!

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garret,

     我´s使用DMM读取室温中的电流,它是福禄克提供的非常高的精度DMM,我使用 相同的方法测试我的当前设计,我没有错误到高(最高0,2 % ,-40度) 。 我打算使用DAC161S997,因为我希望温度的准确度比 我当前使用16位PWM的设计更高。

    我希望下周使用DAC161S997测试另一个主板,我会告诉您结果。

    此致

    Edson Emboaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Garrett

    我测试了第二块板,在高温和低温下都有很好的结果,正如你在Excel文件中看到的。 我有一些疑问:

    _高温和低温下的最大误差 与0.1 % 有关。   根据数据表,此结果在60摄氏度跨度时是否正常? 在我的计算中 ,应该 少一点(0.03 %).am i e2e.ti.com/.../error_5F00_output_5F00_current_5F00_temp_5F00_second_5F00_board.xlsxcorrected?

    我组装了第三块板,我也将进行测试。

    此致

    Edson Emboaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edson:

    这与数据表中的典型规格更接近,似乎是相对温度的合理精度。 室温下的TUE将由偏移误差主导:OE %FSR =(7.86uA/16mA *100)=.FSR典型值049 % FSR。 在-30C时的漂移分量为:∆OE =(55C*5ppm)/10^4 =.FSR典型值028 %。 它们的典型值是在大多数情况下,在室温下预期有多少零件会表现出来。 正如我在前面的文章中提到的,数据表中未指定这些参数的最小值/最大值。

    让我知道下一个主板的结果。 另一个测试方法是在您构建的前两块板上切换DAC IC并测量温度过高。 这将消除任何潜在的电路差异并确保主板差异不会导致错误。

    谢谢!
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edson:

    是否有任何更新? 您是否有第三板的结果?

    谢谢!
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Garrett

    我还没有,我公司只有一个房间,我正在用它来生产。 下周我们将进行测试,结果也会告诉您

    此致

    Edson Emboaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edson:

    您是否能够构建和测试第三块板?

    谢谢!
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edson:

    由于不活动,此线程可能会自动关闭并锁定。 在这种情况下,当您拥有新的主板数据时,请随时创建新的线程。 我们一定会记住您,并从我们离开的地方继续。

    否则,请继续执行此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Garrett

    我们测试了第三块主板和第一块和第二块主板,只是第一块主板仍然有问题,我已经更换了DAC161S997,但无法解决问题,我选择了忘记第一块主板,继续设计第二块和第三块主板的结果。 你 有什么建议,或者认为我想做的是正确的吗?

    此致

    Edson Emboaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edson:

    因此,只有第一块板存在问题,您是否尝试切换DAC161S997? 切换DAC时,温度上的精度问题是否仍然存在? 这是否正确? 如果是这种情况,则会发出主板级别问题的声音。 如果您已将DAC消除为导致温度过高不准确的原因,则第一块板肯定会有不同之处。 您应该能够通过从不存在此问题的主板切换第一个主板上的组件来找到根本原因。

    谢谢!

    Garrett