This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DAC38RF84:射频DAC设计工作台

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662469/webench-tools-dac38rf84-rf-dac-design-bench

部件号:DAC38RF84
主题中讨论的其他部件:DAC38RF82EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我在Webench Designer中找不到 任何关于射频DAC的部分。

或者,是否可以 访问 与   DAC38RF82EVM类似的GUI来帮助设计体系结构?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WebBench工具中没有高速转换器。 如果您让我更多地了解您有哪些问题,我可以尝试将一些资源集中起来解决问题。

    GUI可以在演示模式下运行,并且在该模式下具有一些可用的功能。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您对您的高速转换器设计有任何其他问题,请告知我们。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    感谢您的回答,

    我正在尝试定义SerDes PLL的不同参数,了解DAC时钟频率和基带输入速率。
    您认为GUI的演示模式可以帮助我吗?

    根据数据表,SERDES PLL VCO必须在额定范围内为1.5.2625万 -3.125GHz。
    但这是否意味着在最大射野速率(RAate11)下,我只能获得3.125 *2GHz的最大速度通道(第41页)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F,

    GUI将为您采用所有SerDes参数。 加载GUI的快速启动选项卡页面后,您可以使用低级选项卡页面保存寄存器设置。 如果运行速率设置为00 (全速率),SerDes PLL将以3.125GHz运行,但SerDes块将在每个时钟周期处理4个采样,这相当于12.5Gbps的信道速率(参见表2)。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的反馈
    如何获得GUI?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F,

    转到TI网站上的DAC38RF82EVM产品文件夹。 您可以从此处下载GUI。 EVM和 GUI涵盖了此系列中的所有部件。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我安装了GUI并进行了快速启动配置。
    我想阅读Serdes时钟配置寄存器(address=0x3B)。
    我正在进入“低级别VI”选项卡,但只能看到名称为config*的寄存器,地址0x3B处没有。
    我应该在GUI的哪个位置检查此特定注册的内容?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F,

    此地址位于常规 注册页中。要在该页中寻址,需要将地址上限字节设置为 "4"。  请参阅随附的幻灯片。 在使用GUI时,也可以通过双击GUI左下角的来打开日志文件。 当您更改GUI时,此日志文件将显示写入的所有地址。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../Serdes-register-0x3B.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在查看EVM GUI v2p0,如下所示

    它看起来SERDES REF= DAC_PLL/( PRESCAL*分配器) 跟随红色电线路径。

    在数据表上,我看不到DAC_PLL输出后面的Prescalar。 请您向我解释这一差异吗?Prescalar的固定值为4。

    此致