This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274EVM-PDK:SPI通信协议代码示例

Guru**** 2609865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665443/ads1274evm-pdk-spi-communication-protocol-code-example

部件号:ADS1274EVM-PDK

您好,

我正在尝试开发一个动态采集系统,其中一个Arduino通过SPI连接到ADS1274EVM模块。 但是我在SPI通信协议方面没有经验。 是否可以向我发送代码示例以执行通信?

谢谢!

Jos é Granja -电子邮件:jlgranja@outlook.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    欢迎参加我们的论坛!

    我可以将EVM源代码发送到您的配置文件中的电子邮件地址。 请记住,可能不是完全适合您的最终应用程序,我们的团队不支持您对代码所做的任何修改。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在borade.kanchan@motwane.com上向我分享相同的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢