This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW30H84EVM:Arria V射频开发套件参考设计帮助

Guru**** 2660235 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW30H84EVM, DAC3482, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664880/tsw30h84evm-help-arria-v-rf-development-kit-reference-design

部件号:TSW30H84EVM
线程中讨论的其他部件: DAC3482ADS4249TSW1400EVM

大家好

我在寻找Arria V射频开发套件的参考设计时找不到任何东西  
阿尔特拉的支持说,他们什么也没有,他们不能提供更多的帮助  

IM试图使 TSW1266EVM和 TSW30H84EVM正常工作
但我甚至不知道如何通过GUI配置主板  
这些主板是否需要某些特定的配置文件?


有关这些主板的所有信息与套件无关
连接这些主板的FPGA设计基于此应用报告:“将Altera FPGA连接到ADS4249和DAC3482”,这是我能找到的最接近的帮助


如有任何帮助,我们将不胜感激
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    我想您可以查看E2E论坛,了解Arria V RF开发套件的一些以前经验

    以下是一个参考文档:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/3157.Altera_2D00_TI-Demo.docx

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我想重新创建所述文档的结果

    找不到所需的文件
    你们有吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sergio,

    这些文件实际上属于Altera,我不确定TI是否有权分发这些文件。 大约5年前,TI和Altera在该平台上工作。 TI拥有所有射频前端,而Altera拥有FPGA开发代码。 我不确定Altera是否可以授权TI自行发布文件。

    我可以与一位团队成员核实他是否拥有FPGA源代码或.sof,以及我们是否可以在未经Altera许可的情况下在我们这边发布它。 我建议您咨询当地Altera分销商,看看Altera是否可以向您发布此信息。 请记住,Altera拥有所有FPGA开发工作。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会再去了

    我将联系Altera支持

    但如果您能验证您的用户是否可以共享这些文件 ,那就太好了


    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    只是想告诉您我们正在确保我们找到的文件确实是您所需要的。 我们没有忘记你。 应该能够在接下来的几天内提供一些更新。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Kang

    我将等待更新


    此致

    Sergio Juarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    我早些时候发送给您的信息就是姜在引用的信息。 此链接如下所示。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../797ctivhkyll0dyrm1zp29n6i9rt490v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim

    正如我在另一个问题上所说的那样
    遗憾的是,我需要源代码,因为演示中的. sof的目标设备
    与我们的主板不同,无法对主板进行编程

    要将目标设备更改为我们拥有的设备,必须提供源代码

    此致
    塞尔吉奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    我以为我发送的软件包中有一些VHDL文件。 如果不是,则只能在Altera创建代码时从Altera获取该代码。 问题是,这是多年前的事,我不知道是谁做的。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,这些文件中没有VHDL代码或Quartus项目  

    从第一天开始,与Altera支持部门的沟通就一直是一个问题
    他们只是忽略我的支持请求(我认为他们是机器人),他们总是给我与我的问题无关的一般性答案


    我想我必须从头开始开发它,如果我能获得一些东西,我将在这里共享文件



    我真的很喜欢你们的帮助

    谢谢你

    塞尔吉奥




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    经过一番挖掘,我找到了这个项目的一些源代码。 可从以下链接下载。  希望这有所帮助。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../5mv9a52vvzralkkl66oayusbm0pcy2cj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    这正是我想要的


    非常感谢
    出色的支持


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    IM执行一些功能测试

    但我想的是TSW1266和TSW30H84的配置文件  
    不是我需要的

    IM试图运行ADC,直接将数据捕获到DAC  
    它在一定的水平上工作(只有PRBS会更改DAC输出)


    但我认为它不起作用是由错误的配置文件引起的

    此任务是否有特殊配置?

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    ADC或DAC是否有问题? 确保以系统管理员身份运行所有GUI。 所附文件是否是您用于设置过程和配置文件的文件?

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../3566.Altera_2D00_TI-Demo.docxe2e.ti.com/.../TSW30H84_5F00_307M_5F00_demo_5F00_newe2e.ti.com/.../tsw1266_5F00_conf_5F00_307M_5F00_demo.txt</s>1266

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    使用这些配置文件的IM

    我对DAC的RAM进行了一些测试,它可以很好地处理您与我共享的文件
    但是,在该项目中不使用ADC,因此修改代码使其适应ADC而不是RAM

    然后我尝试实施ADC,它似乎无法正常工作(我没有使用ADC板的经验),我认为这是同步问题,因为ADC PLL从未锁定  

    可能是一个实施问题
    如何同步两个主板?

    我的测试设置为2140 MHz的LO和10MHz的RF信号
    我的目标是在DAC输出时获得相同的信号  

    我错过了什么吗?


    谢谢







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    我建议您按照TSW1266EVM用户指南操作,首先从该主板获得输出。 您是否有TSW1400EVM或TSW1405EVM从该电路板中捕获数据? 如果没有,您可以从TI网站订购其中一种。 我建议使用TSW1405EVM,因为它更便宜。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    遗憾的是,我们无法订购我已经与我的团队交谈过的另一个板,而且无法订购

    我设法使ADC正常工作,但它的表现不符合我的预期(它似乎有一些错误)
    目前,我正在检查所有计时要求,以查看样本采集是否正确完成

    但是,我遇到了一些关于两个主板设置的问题

    按照Altera TI演示中的说明进行操作
    目前为了同步两块板,我将TSW30H84J5“clkout6p”连接到TSW1266 J8“CLKIN”

    这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    我建议您将100MHz时钟引入J8,并将LMK编程为在时钟分配模式下运行。 将ADC时钟的输出时钟分频器设置为“1”。 这应该为ADC提供100MHz时钟。 然后输入您的RF信号,并将其从LO信号源偏移10MHz。 然后,这会将10MHz信号从混合器发送到ADC。 在ADC输入引脚上使用示波器探头验证此情况。 然后,FPGA板应捕获并验证此信息。 您使用什么来验证ADC Altera信号分接头的数字输出?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim
    经过多次故障排除后
    ADC现在正在工作

    但我有一个问题,就是使用信号轻触查看捕获的信号
    但是,我遇到了一些问题,好像数据类型已签名(当我在信号TAP数据上选择已签名折线图时,数据是正确的)

    我整个项目的设计都考虑到了未签名的数据

    那么我的问题是ADC输出是带符号还是无符号?
    对于DAC,输入应该是“已签名”还是“未签名”?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    对于ADC,您需要在地址0x01中将位3设置为逻辑“1”,以将输出更改为偏移二进制。 默认情况下,此值设置为“0”,即2的补偿。

    对于DAC,默认值为offset binary。 这是地址0x2,位1。 将其设置为“1”,将使DAC进入2的补偿模式。

    此致,

    Jim