This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J45EVM:THS4541是否正常工作?

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC32J45EVM, OPA857, TINA-TI, ADC32J45, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666004/adc32j45evm-is-the-ths4541-working-properly

部件号:ADC32J45EVM
主题中讨论的其他部件:THS4541,, OPA857TINA-TIADC32J45THS4551

您好,

我有关于ADC32J45EVM的THS4541的问题。

[Q]
我的客户打算使用ADC32J45EVM实施OTDR。
他们所指的是TI设计的光前端系统参考设计。

因此,ADC32J45EVM输入(Bch)使用THS4541重新设计为路径。
假设它是来自OPA857的输入,则常量参考P30图35。
我们还使用TINA-TI执行了仿真。
但是,可以在实际机器上确认的VIN/P与模拟不同。
VIN = 1.83V
SIM:VIN/P = 1.69 V
测试:VIN/P = 1 V

e2e.ti.com/.../1882.180220_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_Bch.TSC</s>4541

接下来,我们将THS4541EVM的结果与TINA-TI的模拟结果进行了比较。
THS4541EVM测试的结果与模拟结果相同。
因此,THS4541EVM和TINA-TI确定模拟结果是正确的。

随后,ADC32J45EVM的输入(Bch)被修改为与THS4541EVM相同。
取得的结果如下。

(1) VIN = 1.83V

VI/N = 1.89V
<test>
VI/N = 2V
e2e.ti.com/.../1882.180220_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_Bch_5F00_VIN_3D00_1.83V.TSC</s>4541

(2) VIN =开路

INS/P = 197mV
VIN/P = 771mV
<test>
INS/P = 500mV
VIN/P = 1.94V
e2e.ti.com/.../4606.180220_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_Bch_5F00_VIN_3D00_Open.TSC</s>4541

因此,Bch的THS4541认为它工作不正常。

接下来,我确认了ADC32J45EVM C的THS4541。
CCH是一种从未改造过的输入,它输入信号。
输入为"打开",我们确认了开机时THS4541的电压。

INN = 36.92mV
INP = 70.8mV
VIN/P = 316mV
VOP = 993mV
Von = 910.56mV
<test>
INN = 110mV
INP = 211mV
VIN/P = 0.94V
VOP = 0.97V
von = 0.97V
e2e.ti.com/.../8321.180220_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_Cch_5F00_VIN_3D00_Open.TSC</s>4541

你能告诉我为什么4541是这样的吗?
为什么THS4541 EVM正常运行,但ADC32J45EVM的THS4541无法正常工作?
为什么它不能在既不改造也不输入的THS4541上正常工作?

有两个ADC32J45EVM,但两者都出现相同的现象。

感谢您的合作。

此致,
Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaede,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,  

    感谢您的合作
    我将等待您的反馈。

    我们正在使用修订版B

    此致,

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaede,

    您能否确认THS4541的输入电压是开路还是连接至1.85V? 您的帖子可能会让您感到困惑,无法准确确定它是什么。

    另外,您能否提供用于与ADC32J45连接的实际原理图? 从您所附的TINA原理图文件看,声码似乎是打开的,这可能是您的测试中出现直流电压偏移的原因。 THS4541 Vocm应连接至0.95V,以便与ADC正确连接。 您能否确认THS4541输入/输出是否为交流耦合? 我认为如果您能附上实际的原理图,我们就能从那里解决您的问题,这将大有帮助。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的合作!
    很抱歉回复被延误了。

    原理图和模拟如下所示。
    您能否确认?

    很抱歉给您带来麻烦,但如果您有任何信息缺失或不清楚的问题,请联系我。

    (1)
    这是参照TI设计的光前端系统参考设计而改造的。


    VIN/P = 1.69V
    <test>
    VIN/P = 1V


    e2e.ti.com/.../4380.2867。18.022万_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_Bch.TSC</s>4541

    (2)
    这是参照THS4541EVM进行改造的。
    输入为1.83 VDC。


    VI/N = 1.89V
    <test>
    VI/N = 2V

    e2e.ti.com/.../8422.7658 TSC.18.022万_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_Bch_5F00_VIN_3D00_1.83V.TSC</s>4541

    (3)
    这是参照THS4541EVM进行改造的。
    输入不是“Connect (连接)”。


    INS/P = 0伏
    VIN/P = 636mV
    <test>
    INS/P = 500mV
    VIN/P = 1.94V

    e2e.ti.com/.../1641.180220_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_Bch_5F00_VIN_3D00_NotConnect.TSC</s>4541

    (4)
    CCH从未改造过。
    我从未向CCH输入信号。
    评估是在刚刚打开ADC32J45EVM电源的状态下进行的。


    INN = 36.92mV
    INP = 70.8mV
    VIN/P = 316mV
    VOP = 993mV
    Von = 910.56mV
    <test>
    INN = 110mV
    INP = 211mV
    VIN/P = 0.94V
    VOP = 0.97V
    von = 0.97V

    e2e.ti.com/.../1145.5504 TSC.18.022万_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_CCH_5F00_VIN_3D00_Open.TSC</s>4541

    ·由于THS4541 EVM和TINA-TI的仿真结果是一致的,因此我确定该仿真是正确的。
    ·我想知道,不执行重构或信号输入的CCH的THS4541将与模拟结果不同。
    因此,我认为" THS4541是否正常工作?"。

    我感谢你们的合作。

    此致,
    Kaede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaede,

    对于您所描述的所有场景(从1到4),由于交流耦合电容器C11和C19,VIN处应用的直流输入在THS4541输入处被阻断。
    对于(1),无论VIN是什么,THS4551输入(VIN/P)和输出都将设置为1V,因为直流电流被交流耦合电容器C11和C19阻塞。 我认为您没有在TINA-TI模拟器中正确地建模这些CAP。
    与(2)类似,THS4541声码是浮动的,它将在单个+4V电源上将其输出设置为2V,由于交流耦合盖,VIN/P也将设置为2V。
    对于(3)您的VIN打开且THS4541声码浮动的情况,也存在相同的情况。
    所以,我不认为THS4541器件或其TINA-TI型号存在问题。

    但是,您所面临的基本问题是如何将THS4541EVM连接到ADC34JxxEVM,如光前端系统设计中所示,对吗? 因此,我的建议是查看光学前端系统设计中的图9: www.ti.com/.../tiduaz1.pdf ,并实施您的设置,因为它没有中间的任何DC阻塞盖。 两个50欧姆系列之后的THS4541输出将与ADC32Jxx器件输入接口。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit

    感谢您的评论。

    关于C11及C19,我认为这并不重要,因为我没有实施R217及R21,R258,R226。
    C11和C19是否影响以下电路?

    例如(1),如果我将1.83 VDC输入到BINP和Binn,我预计THS4541的输出将为0.95 V
    我确认了模拟和实际测量的预测是正确的。
    但是,我确认THS4541的共模输入与模拟和实际测量不同。
    我认为这不是正常的行为。

    请告诉我在模拟或电路中是否有错误。
    如果有信息缺失或不明确之处,请告诉我。

    我的客户尚未使用两个ADC32J45 EVM上的四个THS4541确认正确的移动。
    EVM是RevB。

    此致,
    Kaede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaede,

    不会。根据您描述的内容,如果R217,R21,R258和R226打开,我认为C11和C19不会影响以下电路。

    例如(1),我希望THS4541的输出电压为0.95V,因为器件声码引脚9连接到0.95V。 但是,我不明白为什么要在输入端测量1V,而您应该实际测量1.69V -与TINA模拟相同。 在进行此测量时,您是否偶然打开了输入? 我这样说是因为只有在输入VIN打开时,THS4541的输入共模电压才会测量1伏。

    您是否可以重复如图所示的示例(1),并测量THS4541的针脚1,2,3和4,使VIN = 1.83V保持相同的设置? 我们正在寻找的结果是引脚1和11的电压应该相等,引脚4和10的电压也相等。 此外,确保针12或PDB针脚与+VCC高连接。 确保引脚9也保持在0.95V的电压不会造成伤害。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的评论!

    ・我已确认输入了1.83 V。
    无论我做了多少次,此测量结果都是相同的,因此我认为意外输入从未打开过。
    ・PDB引脚与+VCC连接高。
    我也确认了在拉下PDB引脚时的操作,所以我认为这4541的电源被关闭的可能性很小。

    我将测量THS4541的引脚1,2,3和4并 反馈结果。

    此致,
    Kaede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rohit:

    很抱歉失去联系。

    由于我没有要测量的环境(1),我将告诉您使用其他电路测量的结果(见下图)。
    正在发生的问题是相同的,共模输入与模拟不同。
    如果您有任何疑问,请告诉我。

    (2)
    此电路是根据THS4541EVM进行改造的。
    因此,Vocm是2V。
    VIN = 1.83V。

    e2e.ti.com/.../1050.3113 TSC.18.022万_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_Bch_5F00_VIN_3D00_1.83V.TSC</s>4541

    (3)
    此电路不是重新设计的。
    我从未输入过信号。

    e2e.ti.com/.../8816.8883 TSC.18.022万_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_CCH_5F00_VIN_3D00_Open.TSC</s>4541

    很抱歉测量条件发生了变化。
    但是,我认为目前发生的问题是一样的。
    如果有不确定之处,请告诉我们。
    很抱歉,感谢您的合作。

    此致,

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rohit:

    我认为EVM的实际电路和电路图是不同的,您可以确认吗?

    <实际电路>

    我认为,模拟和测量之间的共模输入不同会是一个问题。
    但是,在对实际电路执行模拟时,获得的结果几乎相同。
    因此,我认为EVM的电路是错误的。

    e2e.ti.com/.../0435.6675 TSC.18.0307万_5F00_THS4541_5F00_ADC32J45EVM_5F00_Bch_5F00_VIN_3D00_1.83V_5F00_ActualCircuit.TSC</s>4541

    <test>

    我使用的EVM是RevB。
    您能否确认?

    此致,

    Kaede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaede,

    我认为您认为实施的实际电路和EVM原理图是不同的,对此错误感到抱歉。 电路连接似乎需要按照Web上提供的EVM原理图中所示进行,但不幸的是,它是以另一种方式实现的。 我们将在不久的将来着手解决ADC32JXX EVM上的此问题。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit

    感谢您的评论。

    EVM版本C是否解决了此问题?

    此致,

    Kaede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaede,

    我认为我们没有发布EVM的版本C。 不过,让我确认一下,然后再回来。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:  

    感谢您的评论。

    我将等待您的反馈。

    此致,

    Kaede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaede,

    如果您订购此EVM的C版,则它应该具有正确的原理图和正确的实施。  我认为Rev C 应可从TI.com订购。 很抱歉出现混淆。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaede,

    您向谁订购此主板?  我们希望确保他们不再储存Rev B主板。 您应该能够请求免费的客户更换。 如果您在这方面需要任何帮助,请告知我们。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,Rohit,

    感谢您的支持!

    我的客户购买了两个EVM。
    我将请求免费的客户更换。
    在这件事上,我是否应该通过销售请求?

    感谢您的合作。

    此致,

    Kaede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaede,

    是的。

    此致,

    Jim