请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSC2013-Q1 工具/软件:Linux
你(们)好 我使用TSC2013芯片和参考Linux驱动程序(tsc2013.c,Andy Liu)构建产品。 当我在屏幕上进行实线点击时,会生成多次中断,检索到的状态寄存器显示F080,这意味着可以获得新的xyz数据。 没关系。 另一方面,当在屏幕上快速点击时,会生成几个中断,并且检索到的状态寄存器显示0080,这意味着数据不可用。 实际上,检索到的xyz数据显示与上一次成功点击相比没有任何变化。
我的问题是,如果尚未准备好任何数据,为什么会生成中断 ?是否有任何寄存器配置可以成功识别快速点击的x-y-z?