This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:S参数

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662962/adc12dj3200-s-parameter

部件号:ADC12DJ3200
Thread: ADC32RF45中讨论的其他部件

大家好,

您能否帮助解释   ADC12DJ3200的S参数中S11/S21代表什么?   如果与下图相同?   我的客户想了解  ADC的传输功能或平面度...

为什么S22/S12不是0,与S11/S21相同?  

在此模型中,S11承载有关ADC输入阻抗(Zin)的信息,而S21承载

当系统(源)阻抗为Z0时,有关ADC传输功能的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lilian,
    我已将您的问题转发给熟悉此设备的工程师。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilian

    很抱歉回复延迟。 我已经与创建了我发送给您的.s2p文件的工程师详细讨论过这个问题。 该测量使用的方法与您所参考的ADC32RF45 s参数应用注释中使用的方法不同。 (http://www.ti.com/lit/pdf/sbaa219)

    在ADC12DJ3200 .s2p测量中,对于双端口,单端测量方法,INA+和INA-端口被视为端口1和2。 以下是表示法的含义:

    ADC32RF45模型参数S11实际上是差分输入的输入返回损耗。 在大多数文献中,这通常称为SDD11。 这些方法和术语差异解释了为什么ADC12DJ3200 .s2p文件的S22和S12值没有像ADC32RF45 s-parameter文档中所做的那样设置为0。 (http://www.ti.com/lit/pdf/sbaa219)

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    非常感谢您的解释。

    正如您所提到的,在ADC12DJ3200 .s2p测量S21 中,能量是从INA+传输到INA-, 所以我们是否有 ADC转换函数的s参数,如  ADC32RF45模型中定义的那样?

    因为我的客户想要 使用转移函数的s参数来设计外部匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilian

    这里是基于较早的.s2p文件的SDD11数据(差分模拟输入端口的输入返回损耗数据)。  

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/1348.ADC12DJ2700_5F00_TRMCalibration_5F00_Sdd11_5F00_031716.txt</s>2700 3.1716万

    希望这对客户有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回复。

    我不认为SDD11数据(差分模拟输入端口的输入返回损耗数据)是我们想要的...

    可以 找到  ADC12DJ3200等效NW型号或传输功能的相关信息,如 ADC32RF45中所标识 的信息。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lilian
    我们没有一个与ADC32RF45的S参数文档中提供的模型格式完全相同的模型。 另请注意,该文档中介绍的匹配技术适用于相对较窄的频率范围(1700至2000 MHz或1500至2100 MHz)。 客户在ADC12DJ3200应用中尝试优化的频率范围是多少?
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilian

    根据我们的脱机讨论,如果客户只需要捕获高达3 GHz的信号,则ADC振幅响应可能足够平坦,不需要匹配的网络。 这也取决于在该频率范围内选择的打捆器的性能。

    此致,

    Jim B