This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:建议使用的连接此TMSTP输入的LVPECL源的方法?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700, CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667285/adc12dj2700-recommended-method-of-interfacing-an-lvpecl-source-for-this-tmstp-input

部件号:ADC12DJ2700
主题中讨论的其他部件: CDCLVP1102

客户 的设计要求使用TMSTP输入到ADC12DJ2700。 数据表(第4页)提到此输入必须具有外部偏置(与CLK /-和SYSREF /-输入不同),因此我们严格遵守第6.3 节中建议的操作条件。

TI是否有建议的方法来连接此TMSTP输入的LVPECL源? 我们的LVPECL源代码是CDCLVP1102。 目前,我们只使用一个系列电阻来调节共模和差动摆动(终端方案为模式TMSTP_LVPECL_EN =1),但我们只是在共模最大推荐条件0.55V -大约0.62V之外运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naser:

    我们正在调查您的查询,我们将很快与您联系。

    您是否想知道是否有更合适的时钟解决方案可以提供所需的TMSTP共模和差分摆动?

    如果是这种情况,您可能希望在计时和计时论坛(HSDC-CTS)中发布此问题,因为他们可能能够更好地回答该问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dan:我从客户那里向您发送了更多更新。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naser
    现在,让我们通过电子邮件讨论,结束这一话题。
    此致,
    Jim B