This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1257:基于德州仪器(TI)的工业用IEPE系统SCHEMATI回顾

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667208/ads1257-industrial-texas-instruments-based-iepe-system-schemati-review

部件号:ADS1257
主题中讨论的其他部件: REF5025

请查看此示意图

注:

1) ADS1257不允许在电源输入处放置磁珠,因此放置了4个LDO ICS

2)一般性意见,设计建议

e2e.ti.com/.../4214.FAD_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ignacio,

    我看了一下你们的原理图,只有几个评论...

    -您正在使用的LDO具有充足的电流驱动。 只要将去耦电容器保持在每个ADC附近,我就不会发现为多个ADC共享一个LDO的任何问题。

    -(布局注释)在连接到AGND之前,将REFN路由回REF5025的引脚4,以避免接地噪声共同阻抗耦合到ADC参考中。

    -确保模拟输入上的电容器为C0G型(即电容的低电压系数),以避免信号失真。

    -在输入信号路径中,您似乎是将输入信号衰减2,然后将其增加2 (如果我错了,请更正我)。 虽然不是问题,但如果您能够在没有此电路的情况下执行此操作,它可能有助于减少噪音和在每个信号调节阶段引入的其他错误。

    最后,请注意模拟信号路径中二极管的反向漏电流。 特别是在较高的温度下,二极管泄漏电流可能相当大。 这些电流将流经连接的电阻分频器和RC滤波器,可能会导致额外的偏移和偏移偏移误差。 我建议寻找低漏电的TVS二极管代替肖特基二极管。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看您的电子邮件pa_deltasigma_apps@ti.com

    谢谢,致以诚挚的问候