This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:内部寄生电容

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7865, OPA2836, OPA2301, OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667136/ads7865-internal-parasitic-capacitance

部件号:ADS7865
主题中讨论的其他部件: OPA2836OPA2301OPA2365

大家好

您是否介意询问ADS7865?
内部寄生电容有多少?
我们的客户担心 在MUX更改信道会对内存产生影响。

为了防止记忆效应,如果您有一些建议,请告诉我们吗?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotaka-san

    ADS7865是SAR ADC。  SAR ADC输入需要使用外部放大器和RC滤波器驱动,该滤波器能够对内部采样保持电容器进行充电,并在采集期间内稳定下来。  ADS7865的内部采样保持电容器为2pF,数据表的P5上显示了等效输入电路。

    内部采样和保持将倾向于存储以前的通道转换中的电荷,并且外部放大器驱动电路必须能够在采集期间在ADC的12位分辨率范围内对2-pF内部采样和保持电容器完全充电(或放电)。  采集周期是采样率的函数。  

    例如,当以最大吞吐量2MSPS运行器件时,采集时间为~65ns。  建议使用具有足够高带宽和/或低输出阻抗的外部放大器和RC滤波器驱动器件,以便在采集期间在ADC的分辨率内稳定下来。  因此,建议使用BW高于50MHz的放大器。  

    OPA2365,OPA2836和/或OPA2301以及经过优化设计的RC滤波器可用于驱动ADS7865。  

    有关SAR ADC输入放大器驱动器设计的详细理论,解释和TINA模拟示例,请查看TI Precision Labs ADC:SAR ADC输入驱动器设计:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs#section-5

    或者,如果您需要有关放大器和/或RC滤波器的详细建议,请告知我们应用程序中所需的最大采样率以及 操作模式(全差分或伪差分)的所有详细信息,以便我们提出驱动电路。

    此致,

    Luis Choye
    PA ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis San

    非常感谢您的回复。

    SAR ADC输入需要使用外部放大器和RC滤波器驱动,该滤波器能够对内部采样保持电容器进行充电,并在采集期间内稳定下来。  
    ->我们 知道SAR ADC输入需要使用外部放大器和RC滤波器来驱动。
       它们 可防止踢脚噪音并帮助充电。  

    我们想再次确认内存效果, 您可以参考附件文件吗?
    在等效输入电路上, 每个C 都包含每个输入(CHXX+/CHXX-),我们的客户 意识到它不会产生记忆效应。
    这种认可是否正确?
    然后,与CS相比,内部寄生电容的值非常小。   没关系,对吧?
    e2e.ti.com/.../2018.0227万_5F00_Memory-effect.pdf

    最后 ,你能否告诉我们以下情况?
    反冲噪音和记忆效应是否相同?

    感谢您的帮助。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    离散多路复用器应用输出放电电容(CD)中存在的存储器效应与具有内置多路复用器的SAR ADC上的采样保持电容器的效应非常相似。  下图显示了输入低通滤波器和离散多路复用器漏电电容之间的电荷传输:

    ADS7865上的电荷传输效应在概念上是相同的,在这种情况下,采样保持电容器将存储以前通道转换中的大部分电荷, 外部放大器驱动器+ RC反冲滤波器需要能够在允许的采集时间(在全吞吐量下使用ADS7865时为~65ns)为样品和保持进行充电。

    在离散多路复用器中,mux输出引脚具有与输出引脚ESD结构相关的放电电容和寄生电容。 对于ADS7865,内部多路复用器输出连接到ADC (无任何ESD结构寄生电容),而主要存储电容器是2pF采样保持。

    在ADS7865上扫描通道时,电荷反冲效应主要是由于以前的通道转换存储的电荷所致。 最坏的情况是,上一个信道转换的电压接近正满刻度,而新信道的电压接近负刻度。 保守的方法是设计一个驱动器电路,假设通道之间发生了满刻度步进变化;在这种情况下,驱动器电路必须在ADC分辨率范围内的采集时间内对S/H完全充电/放电。

    如果您需要有关驱动电路和/或模拟的建议,请告诉我每个通道所需的最大吞吐量和操作模式,即差分或伪差分,电源要求,参考电压等,

    非常感谢,

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis San

    非常感谢您的合作!
    最后,我们还有两 个问题。

    <问题1>
      S/H容差的最大值和最小值是多少?
    我们的客户希望了解作为参考数据。
    如果您有一些信息,能否告知我们?


    我们希望确认一下。
    要配置 外部RC, 我们的客户认为转换精度可能会较差。  
    或者,添加外部RC是否会出现另一个问题?(我们认为没有问题。)

    感谢您的帮助。

    此致,

    松本博塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis San

    我们确定您的工作非常繁忙,但是您能否告知我们上次更新的回复?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    -数据表不保证S/H电容器的最小或最大值。 器件上的电容分布和过程变化的估计值为2pF±15 % 或1.7pF至2.3pF。

    -在SAR ADC的输入端使用RC滤波器是标准做法。外部RC反冲滤波器需要与驱动放大器电路一起设计,以便在SAR转换器的获取期内保持稳定和稳定; 因此,当电路设计正确时,它不会降低转换结果。  RC充电桶滤波 器有助于提供快速增压,以帮助为内部样品充电,并保持电容器,以便在采集期间快速稳定至其最终值。

    RC反冲滤波器中的电容器 通常比 采样和保持电容器大10倍以上,以提供瞬时电荷传输到采样和保持,并最大程度地减少电荷反冲的影响。 RC滤波器中的电阻有助于在驱动电容负载时稳定运算放大器。 请参阅随附的PDF文件 ,其中包含简要的explanation.e2e.ti.com/.../0601.forum_5F00_sampling_5F00_cap_5F00_3_5F00_5_5F00_18.pdf

    对于ADS7865,在以2MSPS的全吞吐量使用器件时,采集周期为较短的62.5ns。   如果您在选择此情况下的驱动放大器和RC滤波器时需要帮助,请告诉我,我们可以提供建议以及TINA模拟。 此外,Precision Labs -ADC中还有一个视频系列,提供了有关SAR ADC驱动电路设计的详细讨论和说明,以及TINA模拟的示例。

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis San

    非常感谢您的回复!

    好的,我们 明白了。

    如果您在选择此情况下的驱动放大器和RC滤波器时需要帮助,请告诉我,我们可以提供建议以及TINA模拟。
    ->感谢您的合作。 如果我们在选择驾驶放大器和RC滤波器时需要帮助,我们将与您联系。

    此致,

    松本博塔