This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:EVM上的不平衡PCB封装或陆地模式

Guru**** 2608095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667252/adc12dj3200evm-balun-pcb-footprint-or-land-pattern-on-the-evm

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:ADC12DJ3200

BALUN1和BALUN2的多氯联苯陆型与制造不同:

注意到这两个Balun的垫片尺寸是21mil,但不是 Marki Microwave BALSMG-PCB.pdf上所说的21mil半径(42mil)。  

我了解,较小的电极板可能会消除电极板与轨迹之间的不连续性或不匹配(有关50欧姆阻抗等)  

我担心的是组装或制造问题,因为刹车片小于建议的尺寸,甚至组件销尺寸。   

我的问题是使用ADC12DJ3200应用程序,如果按照Marki Microwave (42mil垫尺寸)提供的BALSMG-PCB.pdf的建议操作,是否会有问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,new2day,

    我们正在调查您的问题,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,新2天
    我建议遵循不平衡变压器制造商提供的电极尺寸建议。 当前版本的ADC12DJ3200EVM中的不平衡板尺寸与其指导不匹配,将在该主板的下一版本中更正。
    请注意,如果使用较大的不平衡变压器信号垫尺寸,则该垫的有效阻抗将会改变,并且需要更新该垫下方的接地平面切口,以确保50欧姆单端阻抗。
    此致,
    Jim B