This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:工作频率AFE4300

Guru**** 2604385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667085/afe4300-frequency-working-afe4300

部件号:AFE4300

TI团队,您好!

AFE4300数据表的最新版本建议将外部时钟输入频率设置为1 MHz (请参阅6.3 建议的工作条件)。  

该设置是否为强制设置?

换言之,我是否可以将输入频率设置为不同的值,例如800 KHz或1.6 MHz?

此外,是否有任何建议? 我的意思是,我所说的是从最大  输入频率到最小输入频率的建议范围(当然是为了让AFE4300设置更好)。

我还有一个关于BCM和I/Q解调器频率之间关系的问题。 您能否告诉我以下 哪项说法是正确的?

  1. IQ_DEMOD_CLK_DIV_FAC必须精确为 BCM_DAC_FREQ *4  
  2. IQ_DEMOD_CLK_DIV_FAC 必须至少为  BCM_DAC_FREQ *4

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,盖先生:

    我们不支持800kHz或1.6MHz。
    以下几何关系正确。
    IQ_DEMOD_CLK_DIV_FAC必须精确为BCM_DAC_FREQ *4

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabin

    感谢您的回复。

    考虑到您的回答,我会对输入频率和  激励频率有更多的疑问。

    正如您在以下主题中所写的那样

     e2e.ti.com/.../212.9902万

     它可以使用800 kHz,以便激发  频率达到50 kHz。  这让我有点困惑。

    我将尝试排列我的问题的顺序,以避免出现不正确的情况。  

    1.  AFE4300的输入频率的可能/建议值是什么?
    2. 是否可以将输入频率设置为800kHz?
    3. 您能否解释一下AFE4300不支持800kHz作为输入频率的更好方法? 您是否使用800kHz频率执行了一些测试?是否出现任何意外行为?   
    4. 是否有方法将 激励频率设置为50 kHz?  (当然,如果支持800kHz,您可以跳过此问题)。
    5. 此外,数据表还介绍了8.1   应用信息的50kHz激励部分(第30页),因此我想有一种方法可以设置该频率。 正确吗?   (当然,如果支持800kHz,您可以跳过此问题)。

    谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,盖先生:

    此处有几个答案:

    1) 1MHz时钟只能有几种IQ时钟组合。 因此,如果用户需要某种中间频率用于其应用,他们可以更改设备时钟。 但我们不建议这样做,因为同一时钟用于少数内部块,由于频率的变化,这些块可能无法按预期运行。
    2)我们没有使用800kHz进行任何测试。
    3)您可以在FWR模式下获得50kHz激励。 限制处于IQ模式。

    此致,
    Prabin