This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0800:精密数据转换器论坛

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC0800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666923/dac0800-precision-data-converters-forum

部件号:DAC0800

我想要双极输出+-12v模拟输出,我的原理图是否正确?我没有从上面的电路获得任何输出,如何调试dac0800输出?

此致

纳努阿拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanu,

    感谢您的查询。 我看不到发援会有任何正供。 是打字错误还是硬件中没有? 我也无法确定运算放大器反相和同相输入。 希望您已正确连接。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    针脚13 I应该连接到+12v电源?
    是否有正确的电路daigrram? 它的有用性我想要模拟信号(双极)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanu,

    您可以参考数据表中的图1和图23。 如何构建电路? 在PCB或试验电路板上。 如果它位于试验电路板上,请确保连接正确。 您可以发送在每个节点上找到的电压,以便帮助我进行调试。 如果可能,请发送数字输入的示波器捕获以及正确的标记。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    如图01所示,我制作了电路,以某种方式获得了.r.t数字输入的analpg输出。

    我所做的就是把我的坡道挡块移走了。 为什么我的运算放大器块不工作??

    在dac0800数据表中

    图22基本双极输出 操作

    图23对称偏移二进制操作

    图 22和图 23??

    PS:我的运算放大器电路是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanu,

    您可以在表2和表3中看到电路的差异。 您的电路在高电平上看起来是正确的,但我不确定连接是否正确。 请检查它们。 如果需要,您可以尝试图22中的电路,然后尝试图23中的电路。 这将帮助您更好地调试电路。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanu,

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    Uttam