This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1203:AMC1210可以与四个AMC1203连接?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1203, AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667463/amc1203-amc1210-can-connect-with-four-amc1203

部件号:AMC1203
主题中讨论的其它部件:AMC1210,AMC1204

数字滤波器AMC1210可以连接四个AMC1203?

每个AMC1203的电速率可高达40KSPS? 如果四台AMC1203在40KSPS中一起工作,那么AMC1210是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    可以,您可以将4台AMC1203设备连接到AMC1210滤芯片。 使用256的OSR可以获得~40KSPS数据速率,并且通过25MHz SPI接口,您可以在3毫秒内从筛选器模块读取所有数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    谢谢。 如果获得40KSPS,分辨率可以达到16位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是- 16位分辨率,约14位ENOB,请参阅AMC1203数据表中的图28。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇……非常好
    AMC1204与AMC1203相同? AMC1201可以与4个AMC1204设备连接?4个AMC1204可以一起工作,AMC1210仍然工作正常? 可以提高多快?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是- AMC1204也是如此。 这两个部件之间最大的区别是,AMC1204具有CLKIN (使用和外部调制器时钟),而AMC1203具有CLKOUT (使用内部调制器时钟)。 为了真正同步多相系统中的所有内容,AMC1204将是更好的选择。从为AMC1210供电的单个20MHz振荡器中获取MCLK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom
    但AMC1204数据表的一页却说:当与适当的外部数字滤波器配合使用时,数据速率为78 kSPS时,有效位数(ENOB)为14。
    因此,4 AMC1204设备与AMC1201连接,AMC1204最多只能连接78kSPS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    数据速率和ENOB基于OSR,OSR与MCLK频率相关。 AMC1204数据表中的所有规格均基于256的OSR,MCLK为20MHz (20MHz/256OSR = 78kSPS数据速率)。 OSR越低,数据速率越高,但ENOB越低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom
    4个AMC1204设备与AMC1210连接,每个AMC1204的速度高达78kSPS,我可以在并行或SPI模式下读取滤波器模块中的所有数据多长时间? 这意味着确保我可以读取所有数据,只是延迟? AMC1210数据表说明了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    AMC1210的串行和并行计时在数据表的第6页和第7页中进行了说明。 正如我之前所说,您可以在25MHz运行SPI时钟,假设您使用16位数据模式,则需要2.88mS来读取状态和过滤数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    感谢您的帮助,我明白了,我将推动客户进行设计。