This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:未与EVM通信

Guru**** 2607505 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666947/ads131a04evm-not-communicated-with-evm

部件号:ADS131A04EVM
在“线程: ADS131A04”中讨论的其他部件

您好,

在我的客户中,在安装软件和开发包并将EVM连接到PC后,他们无法与EVM通信 。
EVM设置是默认设置,但STAT_M2寄存器为0x00。

此外,我们在开机时收到错误消息。

是否有任何改进方法?
我们没有EVM,无法重现问题。
如果您有任何解决此问题的建议,我将不胜感激。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝,

    很遗憾听到您在使用ADS131A04EVM时遇到问题。  您是否可以询问客户他们使用的是什么操作系统,以及他们是否验证所有跳线默认设置均已到位(参见用户指南中的图2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝,

    我尝试使用ADS131A04EVM和GUI将您的步骤重新追溯到今天,但遇到了相同的错误...

    我认为发生的情况是您尚未将“unlock”命令发送到ADS131A04,因此写入设备寄存器将返回错误。 尝试转到“控制台”选项卡并发送“解锁”命令,然后您应该能够修改设备寄存器。

    锁定和解锁命令是ADS131A04的安全功能,旨在防止意外修改器件寄存器。 在这种情况下,EVM和GUI不会对您要做的事情做出任何假设,因为我相信EVM设计师希望用户了解操作ADS131A04所需的所有步骤。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirs San,

    感谢您提供信息,我会检查。


    Tom San,

    所有跳线设置均为默认设置。
    另外,我认为操作系统是在Windows 7之后。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris San:

    在最新的GUI版本中,没有“Console”(控制台)选项卡。
    但是,我可以从“脚本”选项卡运行解锁命令,并且可以与设备通信。
    在“脚本”选项卡中,基本启动命令是预先定义的。

    感谢您的支持。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝,

    控制台选项卡可能刚刚隐藏... 可进入"选项"菜单来启用它。

    但是,您的变通办法实现了相同的功能。 我很高兴EVM能正常工作!

    如果您需要其他任何信息,请告知我们,
    Chris