This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:ADC32RF42操作,250MSPS,带旁路DDC

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40, ADS54RF63, ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667378/adc32rf42-adc32rf42-operation-at-250-msps-with-bypass-ddc

部件号:ADC32RF42
线程中讨论的其他部件:ADS54J40ADS54RF63ADS5474

根据数据表,器件最小采样速率为750MSPS。 但对于我的操作,我需要双通道14位ADC,用于250MSPS的1.1 GHz采样。 设备可以使用,或者存在任何体系结构方面的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此部件支持的最小采样时钟频率为750MSPS。 如果您的限制是由串行输出数据速率引起的,则可以使用设备的小数(DDC)功能来降低该速率。 但是,如果采样时钟频率仅限于250MSPS,则可以考虑其它部件,例如ADS54J40 (最小采样速率250MSPS)。 在1.1GHz时,ADC模拟输入的预期信号幅值是多少? 应用程序是什么?

    此致,

    Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sourabh

    我在当前应用中使用了ADS54RF63。 现在我想更改双通道14位的设计。 在软件方面没有太大的变化,我想迁移到这种设计。因此,我设置了采样频率限制。 在1.1 GHz时,调节后的预期信号水平预计约为7 dBm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    ADS54J40使用JESD输出接口,而ADS54RF63使用LVDS接口。 当您从LVDS迁移到JESD时,可能需要一个接收器(ASIC或FPGA),该接收器可以锁定ADC的JESD数据并对其解码。 因此,您可能需要重新设计接收器方案。
    ADS54J40可在1.1GHz时支持-12dBFS输入电平,几乎等于500mVpp。 此部件提供了非常好的SFDR,功耗更低。 如果电源和SFDR不是问题,并且您想使用LVDS接口,则可以评估ADS5474。
    此致,
    Sourabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接收器方案方面,我需要如何迁移以实现双通道方案。如果我使用-12 dBFS,那么我将失去9 dB的动态范围,对吗? 电源是问题,因为IC需要通过航空认证。ADS5474是单通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    假设您将以50ohms (差分值)端接ADC,10dBm功率表示2Vpp,即ADC的满刻度电压。 然后,-12dBFS将对应-2dBm,从7dBm下降9dB。 因此,如果要使用ADS54J40,您需要将信号功率回退9dB。 以后可以使用ADC的数字增益功能来增加信号。 您可以通过sourabh.gupta@ti.com与我联系以获得进一步指导。
    此致,
    Sourabh