This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1283:与ADS1282相比的功耗

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667370/ads1283-power-consumption-compared-with-ads1282

部件号:ADS1283
主题中讨论的其他部件:ADS1282

你好

10   年来,我的客户一直在使用ADS1282作为其产品(地震设备)。

新的ADS1283 与ADS1282具有相同的性能,  ADS1283 具有 高SNR (130dB),低噪声5nV/sqrt(Hz),但功耗较小(18mW)--- ADS1282外壳: 25mW。

您能告诉我为什么功耗会降低吗?

与ADS1282相比,什么是优缺点?

客户 打算将  设计从 下一型号更改为ADS1283。

 

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanji,

    功耗的提高是设计优化和技术改进的结果。

    我知道ADS1283与ADS1282相比的主要优缺点是...

    优点 缺点
    更低的功耗 调制器模式已删除

    更小的封装

    /CS引脚使共享单个SPI更容易

    内部偏移可删除空闲提示音

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Christopher-san

    感谢您的快速回答。

    我将要求客户毫不顾虑地选择ADS1283。

    此致