This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐使用1.8 至2.4V VCC,双通道,2ksps,24位ADC

Guru**** 2605155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R, ADS1220, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667425/1-8-to-2-4v-vcc-two-channels-2ksps-24bit-adc-recommendation

线程中讨论的其他部件:ADS1292ADS1292RADS1220ADS122C04

我的客户现在 设计了一 个消费性胎心率,成本 敏感,ADC要求如下

1.8 至2.4V VCC (一次性钮扣电池),双通道,2ksps,24位ADC,低功耗

客户解释说音频ADC可以实现模拟采样,他们选择了NXP部件。  UDA1361,我们是否有合适的替代品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我做了一个快速的参数搜索,并提出了一些 可能性。 希望这有助于开始搜索正确的设备。

     在确定应用程序的最佳设备时,还应考虑其他几个参数,如配置(多路复用或同时)。

    此致,

    Cynthia

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    如果您还需要呼吸细节,请从ADS1292或ADS1292R开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    我将开始了解ADS1220 (SPI接口)和ADS122C04 (I2C接口)。 这些设备应非常适合您的客户所需。
    这两个ADC的工作电压仅为2.3V,UDA1361的工作电压也仅为2.4V。
    我们没有任何24位ADC在模拟电源上运行低于2.3V。 但其中一些设备至少可以使用1.8V数字电源进行操作。

    如果您的客户需要2通道同步采样ADC,那么ADS1292将是您的最佳选择。 但它需要2.7V模拟电源。 ADS1292实际上是为这类应用而开发的。

    此致,