This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.8714万:LM9.8714万的SPI上升和下降时间

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667142/lm98714-spi-rising-and-falling-time-of-lm98714

部件号:LM9.8714万

您好专家。

您可以提供LM9.8714万 SPI上升和下降时间规范,如绿色圆圈下方的图片。它在数据表中找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    请允许我通知负责这些产品的工程师。

    此致,
    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    这对于SCLK和SDIO TR/TF没有绝对限制,它取决于 控制器计时实施,频率和占空比。

    只要设置时间- Tis >4ns和保持时间- TIH >1ns LM9.8714万 SPI将识别所有命令。

    此致,

    Costin