This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P49:视频转换限制

Guru**** 2582385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P49, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667574/ads62p49-video-conversion-limitations

部件号:ADS62P49
在“线程: ADS4249”中讨论的其他部件

 ADS62P49是否是用于模拟视频处理的足够严格的芯片? 我希望在分辨率为320x240的情况下,将ADC用于30 fps的NTSC视频。  

换言之,此设备在模拟视频处理方面有何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zachary,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zachary,

    从我所看到的情况来看,NTSC信号占用大约6 MHz的带宽;但是,它可以位于许多不同的频率载波上(取决于信道)。 您是直接采样这些信号,还是将它们混合到较低频率(基带)?

    ADS62P49可能是一个很好的备选产品,但我建议使用ADS4249 (如果它是正确的选择),因为它的功耗要低得多。 如果您可以提供更多适用于您的应用程序的参数(模拟视频处理),我可以更好地建议您选择部件。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    用于接收模拟视频的FMC使用ADS62P49作为其ADC。 话虽如此,我直接对视频进行采样;但是,我只使用了FMC提供的8个输入通道中的2个。

    根据使用的是交流耦合还是直流耦合,输入缓冲区为3MHz至650MHz (交流)或高达320MHz (直流)。

    您是否认为带宽仍是一个问题?

    谢谢!
    Zach
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zach:

    ADS62P49的模拟输入带宽(3 dB)为700 MHz,因此我认为您应该可以选择任何耦合选项。

    此致,