This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:是否可以在24V直流电源线上进行通信

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667557/dac8740h-is-it-possible-to-communicate-on-a-24v-dc-power-line

部件号:DAC8740H

DAC团队,您好!

我正在寻找一个简单的解决方案,将通信置于24V直流电源线上,并连接到HART调制解调器。

这是通过HART调制解调器方法实现的,还是当前的“总线”需求?

随附简化的块图。

e2e.ti.com/.../24V-communication.pdf

祝你一切顺利,

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olrik,

    您在结构图中绘制电路的方式将不起作用。 您绘制了DAC8740H设备,就像它们位于同一总线上一样,但这些设备具有单独的引脚来发送和接收HART信号(MOD_In和MOD_OUT)。 HART信号与电流回路中的电流值耦合,通常用于4mA-20mA电流控制回路中。 可能会将HART信号与蓄电池的电流充电连接起来,但这将是一个非常不寻常的HART应用程序。 尝试执行此操作时可能遇到问题。

    通过电源线进行通信是否重要? 如果是,则有为该应用程序制作的IC。 下面链接的TI设计显示了通过直流电源线解决方案进行通信的情况。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-0.0067万

    如果使用电力线通信并不重要,我建议在MCU之间使用I2C或其他一些串行通信。 也许您可以分享有关特定应用和电力线通信需求的更多信息。

    谢谢!

    Garrett