This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1291:如何找到ADS1291的任何MSP430代码示例?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667423/ccs-ads1291-how-can-find-any-msp430-code-example-for-ads1291

部件号:ADS1291
主题中讨论的其他部件: ADS1292R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

是否可以找到任何可在MSP430F5XX MCU上运行的固件示例代码?

可以找到一个链接 :ftp.ti.com/.../ADS1292EVM_SW_v1.11 .zip

但是版本太晚,很难使用新版本CCS,也很难拆分USB功能。 USB将不会使用。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tan,

    感谢您对我们的ADS1291的支持!

    我们意识到EVM固件有点过时。 目前,我可以推荐的唯一其他示例代码是由我们的MSP430团队为他们的生物信号监视器参考设计编写的,该设计还采用了我们的ADS1292R。 您可以在产品页面底部找到下载软件的链接:



    此致,