您好!
我正在使用ADS1220 - SPI版本。
配置为默认配置。
我正在发送SYNC命令,当数据在DRDY信号上准备就绪时,我正在接收数据并将其显示到终端。 数据也由逻辑分析器在miso引脚上进行控制。
我正在差分模式下连接1.5V电池以检查系统。
启动后一切正常:在DEC中的结果是大约620万,类似于~1514 mV。 但过了一段时间(几分钟),系统开始显示最大值838.8608万,它显示在逻辑分析器和终端上。 当我断开蓄电池并连接输入针脚时,结果为接近0。 但当我接通电池后,结果再次达到最大值。 系统工作方式与反复硬重置相同。
你有什么想法吗?
此致,
Vlad