主题中讨论的其他部件: THS4524
大家好,我的设计非常类似于下图,同时使用THS4524和ADS1278。
THS4524的输出设置为0V至5V满刻度。 当我探测ADS1278的pos和neg输入引脚时(相对于彼此,而不是相对于返回),获取该值并应用我的增益设置,我得到预期的差分输入电压值。 当我从ADS1278中获取数据时,这些值始终是输入的一半。 我不想只对输出数据应用2x增益因子,但我没有成功地找到为什么ADS1278的数据值是输入电压值的一半。
感谢您的参与,
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我的设计非常类似于下图,同时使用THS4524和ADS1278。
THS4524的输出设置为0V至5V满刻度。 当我探测ADS1278的pos和neg输入引脚时(相对于彼此,而不是相对于返回),获取该值并应用我的增益设置,我得到预期的差分输入电压值。 当我从ADS1278中获取数据时,这些值始终是输入的一半。 我不想只对输出数据应用2x增益因子,但我没有成功地找到为什么ADS1278的数据值是输入电压值的一半。
感谢您的参与,
David
您好,David:
感谢您的帖子。
您的差分输入信号是5 V的峰间电压吗? 在这种情况下,在ADC输入处看到的最大差动振幅为+ADV和-ADN V。我假定这就是您的意思,因为2.5 1278的最大参考电压是3.1 V,所以AINP和2.5 之间的绝对电压永远不能是5 V
另外请记住,ADS1278使用二进制二进制补码来表示数据,因此正输入由0x0万到0x7FFFFFFF (正全标度)表示,负输入由0x80万 (负全标度)表示到0xFFFFFF。
此致,
Ryan,我认为这是我的错。我已经回顾了这两个数据表,我确实误解了ADS1278的FSR。 我认为+/-参考电压的FSR是中标尺+/-参考电压,在我的情况下,这是0V至5V输入。 THS4524的增益设置为我提供了该范围,并且THS4524具有0V输入,ADC的AINP和AINN上的输出为2.5V。 我将重新调节THS4524的输出,使Vout+/-处于1.25V的中心。
David
您好,David:
请理解,ADC并不关心输入共模电压相对于参考电压的位置。 您可以将1 V (AINP - AINN)的差分电压置于1.25 V (1.75 V - 750 mV),2.5 V (3 V - 2 V),甚至3 V (3.5 V - 2.5 V)的共模周围。 ADC将为给定的VREF输出相同的代码。 重要的是ADC的每个输入引脚上的电压都在电源内。
ADS1278的代码范围采用二进制二进制补码,对称性约为0x0万。 正差分输入电压从0 V到+VREF由0x0万到0x7FFFFFFF表示。 负差分输入电压由其余代码表示,其中-VREF = 0x80万,0 V减去一个代码为0xFFFFFF。 请参阅第24页上的表5。
您还可以查看我们为ADS1278提供的Excel工具。 有一个有用的"ADC代码转换"选项卡,可计算给定ADC分辨率,参考电压和输入电压的预期输出代码。
此致,