This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ECG前端性能演示套件

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667194/ads1298ecgfe-pdk-ecg-front-end-performance-demonstration-kit

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件

您好,

有人能告诉我 ADS1298ECGFE-PDK的ECG前端性能演示套件中的数据是以什么格式保存的吗? 如果 是,我们可以将数据转换为其他格式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    感谢您的帖子!

    您可以保存到文件的可用数据格式在用户指南(sba1171d)的保存选项卡部分中进行了说明。 对于原始数据,选项为代码(十进制)或伏特。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Ryan Andrews的快速响应。

    我看到了当前版本中不支持的ADS1298ECG-FE/ADS1198ECG-FE ECG1198 ECG前端性能演示套件用户指南功能
    •实时数据处理
    •交流导联脱落检测滤波器
    •QRS检测算法
    •软件PACE检测算法

    这是什么意思。 实际上,我想要处理实时数据,然后我应该怎么做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    我们的EVM仅用于收集有限的数据集以进行收集后分析。

    在这种情况下,您必须构建自己的系统并编写自己的软件。 您可以将EVM用作起点,但我们的团队不支持您所做的任何修改。

    如果您在开发过程中对ADS1298有任何疑问,请随时在新的帖子中提问。

    此致,