请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA411-Q1 现在的主要问题是:
1,我们需要计算电机控制中每个FOC的循环时间(中断循环125us)。 我们需要快速查看旋转状态的状态数据是否可用。 直接IO可以访问的故障状态仅为SFAULT完全故障,我们无法知道信号恶化和丢失的具体状态。
2,与AD2S1200相比,Lot和DOS信号可以通过IO快速访问,我们希望在PGA411上有类似的访问方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在的主要问题是:
1,我们需要计算电机控制中每个FOC的循环时间(中断循环125us)。 我们需要快速查看旋转状态的状态数据是否可用。 直接IO可以访问的故障状态仅为SFAULT完全故障,我们无法知道信号恶化和丢失的具体状态。
2,与AD2S1200相比,Lot和DOS信号可以通过IO快速访问,我们希望在PGA411上有类似的访问方法。