This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:AMC1210可用于ADI:AD7403?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667388/amc1210-amc1210-can-be-used-for-adi-ad7403

部件号:AMC1210
主题中讨论的其他部件: AMC1306M25

大家好

   我的客户想要使用ADI AD7403,AD7403的输出需要一个sinc3过滤器。

   AMC1210可用于ADI:AD7403?

或者,AMC1210可用于TI:AMC1306M25?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    AMC1306M25可能没有足够的保持时间来与AMC1210正常配合工作。 AMC1210需要5nS设置和5nS保持时间,我们仅保证AMC1306M25有3ns保持时间。 温度过高时,如果不在CLKIN中添加逆变器,您可能无法获得可靠的数据。