This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:使用ADS1299EEGFE-PDK的ECG应用

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS8881, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663833/ads1299eegfe-pdk-ecg-application-using-ads1299eegfe-pdk

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他部件: ADS8881ADS1299

大家好

如果我们询问ADS1299EEGFE-PDK,您会介意吗?

我们希望使用ADS1299EEGFE-PDK构建ECG应用。
您能否告诉我们 , 电极代码与ADS1299EEGFE-PDK的连接以及板上的跳线设置是什么?

在网站上,有 一个 使用ADS8881的ECG数据采集系统。
http://www.ti.com/lit/ug/slau516/slau516.pdf
是否与上述Web文档相同?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    感谢您的帖子。

    ADS1299具有8个差动输入通道。 您可以按您喜欢的任何配置连接电极输入! 有关跳线连接的信息,请参阅ADS1299EEGFE-PDK用户指南末尾的示意图。

    您参考的TI设计是一个单通道,离散的解决方案,用于演示仪表放大器输入和RLD放大器输出在ECG数据采集系统中的工作原理。 ADS1299具有相同的功能,包括每个通道的高阻抗差动输入级以及用于共模抑制的内部偏置放大器(与RLD相同)。


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    非常感谢您的回复!
    我们希望将ADS1299EEGFE-PDK与差分输入配合使用。
    JP设置和电气代码如下所示;(请参阅附件文件。)
    e2e.ti.com/.../2018.0216万_5F00_ADS1299EVM.pdf</s>1299

    如果设置错误,您能给我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    我们有一些更新信息。
    您是否可以参考附件文件?
    e2e.ti.com/.../2018.022万_5F00_ADS1299EVM.pdf</s>1299

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    请将右腿驱动电极连接到JP25[2],而不是JP25[6]。 当JP1 =[1-2]时,BIASOUT信号连接到网络"BIAS-ELEC]。

    否则,设置看起来正常。

    示波器图解上的X轴代表样本计数。 可根据数据速率计算采样间隔时间。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    非常感谢您的支持!

    我们希望确认附加设置为附件文件。
    请参阅 附件 文件。
    e2e.ti.com/.../2018.0228万_5F00_ADS1299EVM.pdf</s>1299

    我们使用此配置获得了清晰的波形。
    设置是否正确?

    此类服务,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    这种配置可以工作;但是,它只允许您使用2-M电阻分压器和板载缓冲器u11驱动直流中电源共模电压。

    另一个选项是使用内部偏置放大器导出共模。 您可以通过卸载JP6并安装JP1[1-2]来尝试执行此操作。 让右腿电极与JP25[4]保持连接。 这会将右腿电极连接到内部偏置放大器的输出。 ADS1299具有自己的内部电阻分压器,可导出相同的中电源共模电压。 此外,ADS1299还允许您将PGA输出连接到偏置放大器反相输入。 此方法的优点是用户可以生成交流共模取消信号以改善共模抑制。

    此致,