请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC12DJ3200EVM 你(们)好
ADC12DJ3200EVM具有两个相同的REFCLK -在D4/D5和G6/GT上,是否正确?
我使用Kintex 7 FPGA和JMODE 0和5 GSPS,因此它意味着线速= 10Gb/s? (R (Fbit/Fclk)= 4),REFCLK =线性比率/40 = 250 MHz, Rx_core_clock 是线性比率/20 = 125 MHz,它是否也是核心?
感谢您的回复。
Tomas