请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC8551 主题中讨论的其他部件: DAC8.0004万, DAC7678, DAC8571
大家好,
我有一个小问题,我需要在电池设计中使用16位DAC,并将其连接至LDO以控制输出电压。电压介于0和5伏之间。
经过研究后,我发现DAC8551是我的设计所需的准确和合适的,我可能错了,现在实际使用的是什么,最好使用的是什么?
我希望获得最佳的准确度,更少的噪音,0至5伏之间的良好电压。
还有一个小问题,什么是最容易控制我的16-DAC的微控制器。
感谢您的回答。
此致,
Fadi