This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:它是否是正确的DAC?

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8551, DAC7678, DAC8571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667057/dac8551-is-it-the-right-dac

部件号:DAC8551
主题中讨论的其他部件: DAC8.0004万DAC7678DAC8571

大家好,

我有一个小问题,我需要在电池设计中使用16位DAC,并将其连接至LDO以控制输出电压。电压介于0和5伏之间。

经过研究后,我发现DAC8551是我的设计所需的准确和合适的,我可能错了,现在实际使用的是什么,最好使用的是什么?

我希望获得最佳的准确度,更少的噪音,0至5伏之间的良好电压。

还有一个小问题,什么是最容易控制我的16-DAC的微控制器。

感谢您的回答。

此致,

Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fadi,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 您可以查看以下博客,了解应用程序的设计指南:

    e2e.ti.com/.../give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves

    如果您只需要一个通道输出,我认为您可以使用DAC8551。 如果您需要更好的性能,还可以使用其它较高通道DAC (如DAC8.0004万)。

    您可以使用任何具有SPI接口的微控制器。 通常,控制器具有多达16位SPI帧格式-您可以使用GPIO作为CS引脚,以获得DAC所需的24位或32位帧。

    希望我已经回答了您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    是的,你做到了,非常感谢:)

    此致,

    Fadi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam,

    我看了这个,它对设计LDO和DAC电路很有帮助,但我在这里有一个小的区别。我会有6个LDO和6个DAC,事情是我的LDO和6个DAC并行连接到其他设备,并且只有一个接地。 基本上在您为我提供的视频GPIO链接中,每个LDO都有自己的接地。

    你知道我如何解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fadi,

    您能否将您的需求绘制为结构图,以便我能够正确地将其可视化? 我所知道的链接并不涉及多个理由。 我不确定您正在拍摄的视频。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是 在training.ti.com/voltage-regulator-margining-precision-dacs上谈论这个视频的
    这与您提到的帖子相关。

    我现在将发送我的电路设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是结构图,我希望它清楚,并对混乱感到抱歉。基本上,我会有16次,代表16个模拟单元。

    事情是它们连接到另一个地方,最终连接到一个地方。

    此致,

    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fadi,

    我正在努力了解您的要求,但不完全清楚。 如果我没有错,您希望LDO输出与之前的输出堆叠在一起。 请你向我提供以下细节,以便我提出一个合适的解决办法:

    1.每个直流-直流转换器的输出是什么?
    2,阶段的数量是多少? 我想你提到了6。 如果我错了,请纠正我
    3.相对于相邻LDO上的建筑物,LDO输出为0-5V。 如果我错了,请纠正我
    4.在UC和DAC之间有和没有隔离器的情况下,DAC的可调节电压范围是多少?
    5.这是您心目中唯一的建筑吗? 您是否可以采用一种简单的架构来使用具有不同范围的LDO? 您希望最终实现什么目标?


    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.9伏(我将使用回扫转换器)
    2.假设20级而不是6级,所以我将有20个DAC和20个DC-DC,并使用微控制器来控制它们。
    3.正确,不超过5V,应调整为0 (我认为我找到了正确的组件)。
    4.应小于或等于1mV (确实准确)
    5.最重要的是从0获得输出电压。 5 V,20级(20个模拟单元),我可以测量一小部分电流,就像500mA一样。如果您有类似的解决方案,而不是20个回扫转换器和20个DAC,我会很高兴。 我想要实现的是一个模拟单元,我可以对它们进行测量,并连接它们上的其他系统。我希望以后能够在选择单元时读取这些值...等等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,我想与具有I2C的DAC和微控制器通信,我认为DAC8551没有I2C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fadi,

    如果要创建通用解决方案并使系统可堆叠,和

    1. DAC接地连接至相应的LDO接地,
    2.通过隔离器将DAC电源和接地与共电路接地隔离,

    您可以按照我们正在制定的设计准则进行操作。

    您可以查看DAC7678以了解此应用是否满足I2C接口要求。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好:)

    感谢您的重播,您提到的DAC不是那么准确,您会推荐什么? 我认为我应该至少有14位或16位,ROR,I2C,低功耗。

    此致,

    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fadi,

    您可以使用DAC8571。 请注意,如果您在I2C总线上使用多个相同的设备,则可能存在地址争用,在这种情况下,您需要使用外部I2C缓冲器或类似的设备。

    此致,
    Uttam