This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:需要澄清

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667302/ads42jb69-clarifications-needed

部件号:ADS42JB69
在“线程:LMK0.4828万”中讨论的其它部件

您好,

我计划在一个电路板上运行4个ADC。  

我对同步信号不太确定。 应该从图中的每个ADC运行它们,还是应该将其发送到一个ADC?

数据表第34页显示:"L是每条车道的车道数"。 是否应显示每个转换器的通道数?

我对JESD204b没有太多的经验,所以任何文学作品都能为我提供方便。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,

    我建议您考虑使用TI LMK0.4828万时钟合成器,它将是您的应用的最佳选择。 此设备提供多达7对 设备时钟和SYSREF时钟,您可以将其连接到4个ADC,DAC和FPGA。  如果您计划同步所有这些信号,则需要将所有ADC的每个同步信号路由到FPGA。 您可以访问以下链接下载JESD材料,包括帮助您了解此标准的视频。

      

    此致,

    Jim