This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:AVDD=0V期间并行数据总线的行为

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666317/ads8528-behavior-of-parallel-data-bus-during-avdd-0v

部件号:ADS8528

尊敬的技术支持团队:

  AVDD =0V期间DB[15:0]上出现意外数据。

当  AVDD=5V时,通常DB[15:0]为3.3V,但当AVDD=0V时,这些值约为1.6V。

开机时的电源电压如下。

AVDD:0V  

DVDD:3.3V

HVDD:15V

HVSS:-15V

"电源建议"说明如下。 它是否影响 DB[15:0]?

----------------

但是,当HVDD在AVDD之前提供时,内部静电放电(ESD)结构会导电,将IHVDD增加到指定值以外,直到应用AVDD。

----------------


此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    虽然可能没有特定的电源排序要求,但最好将AVDD和DVDD组合在一起,或先将AVDD连接起来。 我们无法保证在您所述的情况下的行为;但只有一半设备通电时,DB[15:0]将无法正确驱动,这是有意义的。
    -辛西娅