This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:ADS1148-Q1

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667063/ads1148-q1-ads1148-q1

部件号:ADS1148-Q1

尊敬的Precision数据转换器团队

  当温度发生变化时,我能否获得有关ADC数据错误数组的信息?

我无法在ADS1148-Q1数据表上搜索它。

此致

杰拉尔德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald,


    我不清楚您的问题,但是ADC数据的更改已包含在几个漂移规格中。 ADS1148-Q1数据表第7页的电气特性表中列出了所有这些漂移规格。

    首先,偏移漂移被列为增益为1的典型100nV/°C。 参考电压为2.048V时,LSB为0.0016 LSB /°C 它还列出了增益为128时的典型偏移为15nV/°C。 这转换为0.03 LSB的漂移/°C

    接下来,增益误差漂移被列为增益为1时的典型1ppm/°C和增益为128时的-3.5ppm/°C。

    典型参考误差为20 ppm/°C,最大值为50 ppm/°C 如果将内部参考用作ADC参考,则参考错误可视为增益错误的一部分。 使用内部参考,此漂移误差可能是导致测量漂移误差的最大因素。

    如果使用IDAC电流源,也会对漂移产生一定影响。 但是,根据设置和测量拓扑,IDAC电流漂移的误差通常不是比率测量的一个大因素。 也可以通过三线RTD测量中的电流斩波源来减少电流。


    吴若瑟