This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:总延迟

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666956/ads54j54-total-latency

部件号:ADS54J54

您好,

我的客户有关于ADS54J54总延迟的问题。

[Q]

请告诉我ADS54J54的总延迟。

我的理解是否正确?

<我的理解>

总延迟是ADC核心延迟和链路延迟。 (我参考了Ken Chan的博客: JESD204B:如何计算确定性延迟)

ADS54J54的ADC内核延迟是孔径延迟。

孔径延迟是典型值,差异在D/S中描述为孔径抖动。

链接延迟的计算方法在Ken Chan的博客中介绍。

链路延迟是确定性的。

此致,

Hiroshi Katsunaga  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi,您好!

    是的,您回答正确。

    ADS54J54的数据表还显示了一些可进一步提供帮助的时序图(图2和图3)。

    例如,ADC内核总延迟的近似值是数据延迟(38个时钟周期)+孔径延迟(tpd,从样本时钟输入边缘到串行数据输出转换的传播延迟)。

    希望这会有所帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    感谢您的快速响应。
    好的,我明白了。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga