This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:GUI硬件

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666875/ads1299eegfe-pdk-gui-hardware

部件号:ADS1299EEGFE-PDK

大家好,

我在使用ADS1299EEGFE-PDK软件与主板和/或子板通信时遇到问题。 我可以看到寄存器的内容,并可以在软件中对其进行更改。 但是,当我单击"获取"按钮获取数据时,屏幕会冻结(如下所示),并且没有任何反应。 我必须重新启动主板并退出软件才能再次看到寄存器。  

为了简要介绍历史和背景,我一开始就在Windows 10上安装了软件,然后按照TI论坛之一中所述的步骤安装所需的驱动程序。 第一次试时一切都很完美。 我可以获取数据并在GUI上绘制。 在几天后的第二次审判中,我遇到了上述问题。 我尝试了其他计算机,甚至是安装了Windows 7的计算机,但问题未解决。  

欢迎提出任何建议。

ARIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aria,

    欢迎参加我们的论坛!

    跳线设置没有任何问题,7段显示屏看起来正常。 如果您在任何时候看到"e",则肯定存在问题。

    您是否能够在单击Acquire (采集)之前更改寄存器设置?

    在启动时,您是否可以探测/DRDY引脚(也连接到J3引脚15)并查看在默认数据速率下信号是否脉动低?

    此致,