This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:输入共模电压

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667192/adc12dj3200-input-common-mode-voltage

部件号:ADC12DJ3200

大家好,

根据数据表, INA+,INA–,INB+,INB–的建议输入共模电压指定在-50mV和100mV (0V标称值)之间。  
是否有机会通过改变电源电压来改变这种情况?
如果是,可能的范围是什么?


谢谢,此致,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hans:

    否,VCM必须保持在规定范围内(标称电压为0V)。

    请参阅此线程以了解其他说明。

    此致,