This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961EVM-PDK:EEPROM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666733/ads7961evm-pdk-eeprom

部件号:ADS7961EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADCPro

我正在使用EVM从ADS79xx线路测试多个ADC。 我想知道主板上EEPROM的用途。 是用于识别主板的设备还是用于加载寄存器? 此外,是否可以为这些主板订购预编程EEPROM?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeremy,

    EEPROM仅由ADCPro软件用于电路板和设备识别。 一旦识别并与正确的GUI配对,设备寄存器将从软件加载。

    此致,
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Sandeep,
    是否可以订购预编程的额外EEPORM芯片?