This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:ADC31JB68用于1 GHz以上的输入

Guru**** 2390660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667015/adc31jb68-adc31jb68-usage-for-more-than-1-ghz-input

部件号:ADC31JB68

根据器件的数据表,如果根据该数据提供采样接收器和绘图,则器件为高。 我想使用具有500MSPS采样速率的1100 MHz器件。 此频率中是否有SNR,SFDR和ENOB方面的任何读数。 建议在此范围内使用此IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas Kumar40您好,

    设备的模拟输入带宽为1300 MHz (3dB),因此1100 MHz的目标模拟输入应该不是问题。

    就交流性能特性(SNR,SFDR等...)而言,我们没有此IF范围的数据,但我希望交流性能特性将遵循数据表中的趋势。

    请随时查看我们的目录,您可以在其中根据您最关心的参数(功耗,时钟频率等)搜索数据转换器。

    此致,