This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC714:DAC714是否具有SPI?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667179/dac714-does-dac714-have-spi

部件号:DAC714

您好,

大家可以看看DAC714。 网站上说应该支持SPI通信,但打开数据表时,找不到支持。

是否有人可以确认是否应该具有SPI?

此致,

润滑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luc,您好!

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 如果您查看数据表第4页上的时序图,可以看到协议是SPI,其中有CLK,SDI (MOSI),SDO (MISO ),A0 (CS)和A1 (用于DAC数据锁存器)。 我理解您的观点,即数据表中没有将接口作为SPI提及。 但是,您可以继续并实施它。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    感谢您的回复,花了一些时间才得到数据表内容,但最终得出结论,它与SPI配合使用。
    也许您也可以帮助我解决我的后续问题。 如果我没有以菊花链方式将另一个DAC714连接到A1 (DAC数据锁存器),是否需要对其执行任何精简操作,或者是否可以保持其未连接?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luc,您好!

    您需要A1来更新输出。 如果您不使用菊花链,则可以使SDO保持未连接状态。 如果要在SPI帧完成后立即用A0更新DAC,则可以将A1连接到GND。 通过动态A1,您可以在SPI编程中独立于抖动器进行同步更新。

    此致,
    Uttam