This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:EVM中的时钟方案

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661056/adc32rf45evm-clocking-schemes-in-the-evm

部件号:ADC32RF45EVM

您好,

     我已将AD32RF45EVM直接连接到ZC706 EVM。 我可以轻触路由至FPGA的时钟,它是384MHz。  但我并不是观察ADC的任何时钟。 ADC时钟由LMX IC和IT 1536MHz驱动。 编程后,电源电流额定值在5V时仅为1.5A。  请指导我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kashyap
    您是否使用具有至少3A电流容量的5V电源?
    您是否遵循ADC32RF45EVM用户指南快速入门步骤中针对所需操作模式的配置步骤?
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我正在使用 具有3A功能的电源。 我正在编程ADC32RF45LMF_8224 cfg文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kashyap,

    这是否仍然是一个问题?

    此致,

    Jim S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题最近已解决。 电源的额定电流为3A,但无法提供电流