This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:单触发SYSREF的输入计时

Guru**** 2385540 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665665/ads54j54-input-timing-for-one-shot-sysref

部件号:ADS54J54

您好,

我的客户对ADS54J54的SYSREF有一些疑问。

[背景]

他们希望使用单触SYSREF。

它在D/S中编写如下

P.28:ADS54J54器件至少需要3个SYSREF脉冲才能完成同步阶段。 (德/西临28)

p.32: 步骤7:等待两个SYSREF脉冲

[Q1]

它需要多少个SYSREF脉冲,2或3个?

三个SYSREF脉冲是否表示SYSREF_JESD_MODE_AB/CD中的“跳过一个,使用所有脉冲”设置?  

[Q2]

如果JESD204B接口初始化序列需要三个SYSREF脉冲,请告诉我输入计时。

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广石,

    我正在与设计团队就此进行核实。 您是否可以要求客户在第2季度进一步解释他们的要求? 他们是否想知道SYSREF频率,设置和保持信息,寄存器写入信息等?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的快速响应。
    好的,我将等待您的反馈。

    他们希望在第2季度了解以下内容。

    两个SYSREF脉冲输入计时在D/S P.32 7.3 ................................................................12 JESD204B接口初始化序列中描述为步骤7。
    但是,如果需要三个SYSREF脉冲,D/S中不会描述另一个SYSREF脉冲输入定时。
    因此,他们想知道初始化序列中另一个SYSREF的输入计时。

    他们还想知道如何选择“SYSREF JESD mode AB/CD”寄存器值。

    我知道如何选择SYSREF频率,设置和保持信息,因此他们没有任何问题。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    现在的调查进展如何?

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广石,

    在步骤7中,从初始化步骤中取出JESD块后(发生2个SYSREF脉冲后),需要第三个SYSREF将JESD块与设备中的其它逻辑块同步。

    对于 “SYSREF JESD mode AB/CD”寄存器值,我建议使用默认选项跳过一个SYSREF,然后使用全部。

     此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的清晰评论。
    好的,我理解你的评论。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga