This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400EVM:ADC FMC适配器到Xilinx ZC706板的问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666939/ads5400evm-to-adc-fmc-adapter-to-xilinx-zc706-board-question

部件号:ADS5400EVM

祝你好

我在将CLKOUT信号从ADC板路由到ZC706板并将其用作时钟时遇到问题。

我感兴趣的引脚显示在EVM上,

  

然后路由到FMC ADC适配器板

它将路由至ZC706上的非时钟引脚

V23 IO_L24P_T3_13 3. 13不适用 不适用 HR NA
W24 IO_L24N_T3_13 3. 13不适用 不适用 HR 不适用 

但是,DA5 (在EVM上)确实路由到具有时钟功能的引脚,

我对这一切的理解是否正确?

我的目的是使用ADS板的输出时钟驱动我的FPGA。

谢谢!

-埃米尔C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil,

    您回答正确。 适配器板是在ZC706推出前几年设计和发布的。  因此,可能会出现类似的问题。

    此致,

    Jim