This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08

Guru**** 2542890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666745/ads131e08-ads131e08

部件号:ADS131E08

您好 ,

我在我的电源分析器项目中使用了ads131e08。  但是 对于自定义速率, RDATA命令或启动引脚手动控制需要非常长的稳定时间。

正常的连续读数没有任何时间延迟...

例如,在64kSample模式下, 我们可以通过手动???来采样最大8-10ksample。 其他的价格很慢……

是否有减少沉降时间的甲氧麻?  有人知道吗?

为什么每个手动转换起点都需要调整滤波器PGA和其他?  它必须在启动时,并且只能是一次???

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,ekaranik!

    我不确定我是否理解您关于ADS131E08的问题。 您可以在连续转换模式下使用设备,在这种情况下,您不必发出RDATA命令。 在设备的初始启动(通过启动引脚或命令)时,有一些无法避免的初始稳定时间。