This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665715/ads54j60evm-ads54j60evm

部件号:ADS54J60EVM

您好,TI

您可以建议:  我是否可以 通过 FMC连接器将ADS54J60EVM板直接连接 到Xilinx EVM板V7-VC709 (Virtex 7系列,带XC7VX690T器件)?

如果答案为否,那么如何连接板?

谢谢

Yeshayahou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeshayahou,

    此EVM应直接与VC709配合使用。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim
    您能否告诉我,TI 7系列的Xilinx EVM已使用哪款产品检查了ADS54J60EVM?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeshayahou,

    此EVM已通过VC707,KC705和ZC706进行检查。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。