This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7846:VBAT引脚故障

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662723/ads7846-vbat-pin-failure

部件号:ADS7846
主题中讨论的其他部件: Strike

在应用板(现已投产多年)中,我们使用ADS7846进行触摸面板控制和RTC电池监视器。

现在,在现场安装且运行良好一年多的主板上,突然有报告称RTC未备份。

对原因进行了调查,最初发现是蓄电池放电;后来发现触摸控制器的VBAT引脚对地阻抗非常低,这应该是蓄电池放电和RTC故障的主要故障。 然而,控制器的其余部分(即触摸面板控制功能)继续正常工作。

我们更换了ADS7846 (当然还有电池),一切都恢复正常。 这确认问题是触摸控制器故障。

VBAT针脚如何可能出现故障? 请注意,在安装工厂中,任何人都无法直接接触到板和电池,也没有更换,接触或接触到电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    欢迎来到我们的e2e论坛! 它听起来像是ADS7846的异常故障。 我以前从未听说过这种失败机制。 您是否记得故障芯片上VBAT引脚至GND的阻抗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常低:我们从印刷电路板垫上抬起引脚,测量到GND引脚的电阻,万用表测量到0.2欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    感谢您提供更多详细信息。 我已经与我们的QC部门进行了核实,并且我们没有收到任何ADS7846的质量警报。 这只是您一侧的一块,还是您看到过多个故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    潜在故障,电压浪涌或几乎雷击可能是根本原因,因此很难排除故障。 我将继续监控ADS7846是否有任何质量警报,并告知您是否发现了问题。如果您发现您的端有任何其它故障,请立即告知我们。如果您愿意, 我可以通过您的my.TI电子邮件帐户与您联系,并安排将一些更换部件发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    如果您发现任何其他有缺陷的商品,请告知我们。 在此期间,我将关闭此帖子,很抱歉无法向您提供ADS7846在您的系统中死亡的根本原因。