This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC是否与隔离和窦性滤波器集成?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1200, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666517/is-there-the-adc-integrated-with-isolation-and-sinc-filter

主题中讨论的其他部件:AMC1100AMC1200AMC1301

ADC是否与隔离和窦性滤波器集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    AMC1301,AMC1200和AMC1100是一个整体,但它们为您提供了模拟输出。 目前,我们还没有一个完全隔离的ADC,它提供了一个SPI接口。 典型的 Δ-Σ ADC内置了调制器和Sinc滤波器,也就是说,您可以使用具有ISO7241的非隔离ADC来提供隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢