This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9120:将负极模拟输入连接到GND时出现问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9120, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666635/ads9120-problem-connecting-negative-analog-input-to-gnd

部件号:ADS9120

尊敬的TI社区:

 我是这里的新手,有一个问题。

我正在使用ADS9120评估模块尝试一些操作。

我已删除输入驱动路径并将两根电线连接到ADC的模拟输入。

将蓄电池连接到输入后,我可以看到3V电压。

两个输入引脚之间的直接连接也可以正常工作。 ADC返回零。

问题:

我将两个输入端彼此相连,并将其与主板的GND连接起来。 ADC返回了常量2.2369万 (约3.4V)。

是否有人理解这种行为?

提前感谢

Eric M. Diederich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mirko:

    欢迎参加E2E论坛。

    ADS9120是具有全差动输入的SAR ADC,用于转换负(AINM)和正(AINP)输入之间的差值。  但是,大多数 全差动SAR ADC都有输入电压共模(VCM)范围规范。 VCM定义为 ADC正负输入之间的平均电压:

    VCM =(AINP + AINM)/ 2

    对于ADS9120,允许的共模电压要求为VREF/2 +/-100 mV。  请参见下图:

    对于ADS9120EVM板,参考电压为VREF= 5V,其中理想的共模电压为2.5V,允许在2.4V至2.6V之间的共模电压范围。  将正极ADC输入(AINP)连接到+3V电池的正极端子,将负极输入(AINM)连接到GND时, 共模电压为1.5V,超出共模范围;且器件超出其ADC的线性区域; 因此ADC无法正常工作。

    此外,SAR ADC输入不是高阻抗, 在大多数应用中,除非您以非常慢的数据速率使用ADC,否则它们需要使用相对高带宽放大器(或 低阻抗源电路)来使其变光,驱动器电路需要能够为SAR ADC的内部采样和保持充电。 下图显示了两个可能的放大器电路,它们允许您驱动SAR ADC的差动输入:

     

    全差动放大器(FDA)的一个主要优点是,可以使用VOCM输入引脚独立于差动电压来控制输出共模电压。  您可以考虑使用FDA (如THS4551)来驱动ADS9120。

    我们有一些教程视频和宣传材料来解释此主题。  TI Precision Labs ADC:SAR输入类型教程讨论了不同SAR ADC上的输入类型:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types

     请观看视频驱动具有全差动放大器的SAR ADC:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-driving-a-sar-adc-with-a-fully-differential-amplifier

    有关SAR ADC输入放大器驱动器设计的详细理论,解释和模拟示例,另请查看:

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    如果您还有其他问题,请告诉我,

    非常感谢,

    Luis Choye

    精密ADC应用