This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:ADC12D1600 ADS中的IBIS模拟

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1620QML-SP, ADC12D1600RB, ADC12D800RF, ADC12D1600QML-SP, ADC12D1600RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665081/adc12d1600-adc12d1600-ibis-simulation-in-ads

部件号:ADC12D1600
在“线程”中讨论的其他部件: ADC12D800RF,,, ADC12D1620QML-SP

您好,

我只是想知道是否有人尝试在ADS中模拟此组件的IBIS模型。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,泰语:

    我们正在研究您的问题,并将很快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,泰语
    我正在检查是否有使用该模型的ADS模拟。 到目前为止,我还没有发现任何问题,但周一会进行更多检查。
    您是否正在尝试在ADC上建立特定接口的模型?
    您尝试进行模拟时是否遇到问题?
    如果您可以提供任何有用的特定详细信息。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    目前,我正在研究一个非常标准/典型的接口,仅用于 在高尼奎斯特区测试此组件的性能参数,以及在时间间隔中测试多个组件的性能参数。 我还没有使用此组件IBIS模型的可用ADS,因为我不知道如何在ADS中配置它。 谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,泰语
    您能否提供您使用的ADS版本?
    谢谢!
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,泰语
    另请注意IBIS模型的目的是允许验证此设备与时钟生成器和数据接收器的时钟和数据接口。
    使用特定的输入信号和采样速率确定ADC的动态性能将不有用。 对于这种类型的评估,您应该使用ADC12D1600RB评估板并执行实验室测量。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    我正在使用ADS 2017。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    与组件ADC12D1600QML相比,此组件是否具有完全相同的信号性能? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰语

    特性集和功能中最接近ADC12D1600QML-SP的设备是ADC12D1620QML-SP,ADC12D1600RF (类似于ADC12D16x0QML-SP中的非LSPSM模式)和ADC12D800RF (类似于ADC12D16x0QML-SP中的LSPSM模式)。  

    ADC12D1600QML-SP和ADC12D1620QML-SP是空间级设备,采用陶瓷柱栅格阵列封装。 两种器件中使用相同的IC芯片,但ADC12D1620QML-SP具有改进的封装基板设计(将IC芯片连接到封装列),以提高串扰和动态性能。

    ADC12D1600RF和ADC12D800RF使用热增强塑料BGA封装。

    不同封装之间的封装寄生差异会导致性能差异。 请参阅每种器件的产品数据表,以更好地了解这些差异。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,泰语
    我已经为ADC12D1600QML-SP CLK输入,DI0数据和DCLKI输出接口请求了一个示例ADS模型。
    由于建模团队的工作量,模型的准备工作将需要1-2周时间。 我希望在3月8日左右,我可以与您分享一些信息。
    此致,
    Jim B