This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45:通道之间的数据对齐

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663461/adc34j45-data-alignment-between-channels

部件号:ADC34J45

您好,

所有四个ADC的输入信号都是相同的信号。

如何测试我的主板上的所有4个ADC通道之间的数据是否对齐?

顺祝商祺!

跑了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ran,
    我已将此邮件发送给熟悉该设备的工程师。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跑步,

    我建议发送一个脉冲输入,使ADC饱和,然后监控所有  OVR输出。 您还可以在使用脉冲输入时监控所有四个ADC的MSB,以查看它们是否在脉冲采样后同时发生过渡。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我想先使用数字测试进行检查,我尝试在所有频道上设置数字斜坡,我希望看到所有频道都以相同的值向上增加。

    但看起来斜坡上升测试不同步。

    是否有任何数字测试可以让我首先检查车道是否对齐?

    此致,

    Ran Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跑步,
    所有数字测试都是异步的,因此不是
    Jim